This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:关于无 VIN_DC 的情况

Guru**** 2562620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655104/bq25505-about-case-of-no-vin_dc

器件型号:BQ25505

你(们)好

A 有 疑问。

我设计使用锂离子二次电池。

当没有 Vin_DC (Solar)且只有第二个电池时、VSTOR 没有输出。

这是正确的操作吗?

插入 Vin_DC (sarar)后、VSTOR 正常。

请告诉我并帮助我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SS、

    在 VBAT_SEC 端子上连接电池之前、您能否对 VSTOR 放电?

    当没有 VIN 连接到充电 VSTOR 时、器件需要使 VSTOR 放电。 或者、您也可以连接 VIN_DC。

    谢谢、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我有更多问题。

    当 VSTOR 放电至 GND 时、

    如果仅第二节电池连接到 VBAT_SEC、VSTOR 输出是否在第二节电池电平下输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SS、

    VSTOR 将使用 VBAT_SEC 充电、但不会从主电池充电。 请参阅数据表上的图15。

    谢谢、
    gautham