This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:MSP 和 bq25570

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25504, TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660019/bq25570-msp-and-bq25570

器件型号:BQ25570
主题中讨论的其他器件: BQ25504TPS62740

你好

我们希望将 MSP 430用于 MPPT 和 BQ25570。 要使用哪些引脚来实现这一目标、以及我们如何实现这一目标? 请提供有关解决方案或任何描述查询的链接的帮助!

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shubham、

    如果您希望仅为 MSP430加电、则应该能够使用工具文件夹中的 Excel 工作表调整直流/直流转换器的 VOUT。  

    您是否希望更改 MPPT 的行为?

    谢谢、

    gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautham:

    我们的项目包括多源能量收集的使用、1.压电2.Solar 3. 电磁

    我将所有三个源的直流电源组合在一起并将其提供给 BQ25570、现在我希望最大限度地提高电路的整体功率、因此希望使用 MPPT 算法! 为此、我打算使用 MSP430来运行算法。 我应该如何实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shubham、

    然后、我建议查看 BQ25504、它具有调整 MPPT 设置的选项。  

    此外、您还可以使用 TPS62740等分立式直流/直流转换器来实现低 IQ。  

    此致、

    gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gautam、您好!
    我想、即使是 bq25570也可以选择将其 MPPT 设置为对吗? 使用分压器 Roc1、Roc2、Roc3网络设置 Vref?
    那么、我可以跟踪器件的最大功率、然后跟踪其 MPPT?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shubham、

    是的、您回答正确。 您可以使用一个带有电阻器的下拉 FET 来切换电阻器、但请注意、泄漏需要使电阻器更强、FET 的电阻将与您放置的电阻器串联(不是主要问题)

    此致、

    gautham