This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:用于恒流充电的 UCC25600设计

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25600, UCC28951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625970/ucc25600-ucc25600-desing-for-constant-current-charging

器件型号:UCC25600
主题中讨论的其他器件: UCC28951-Q1

降级器、

我尝试将 UCC25600用于 OBC。 我有使用 UCC25600的 LLC 电路。  

现在、我想使用 UCC25600 进行恒定电流充电。 本例中是否有任何演示。  

是否有恒流充电建议? 输入电压约为200V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhengqing:

    我不相信我们有一个使用 UCC25600进行恒流充电的演示。

    替代器件是 UCC28951-Q1、它是一款相移全桥控制器、也符合汽车应用的要求。

    www.ti.com/.../toolssoftware

    此致

    Peter