This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:最小/最大软启动时间

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625473/tps54202-min-max-soft-start-time

器件型号:TPS54202

大家好、团队成员。

请告诉我 TPS54202的最小、最大软启动时间。

数据表仅描述典型值为5ms。

此致、  

小林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我稍后与设计师和您进行核实。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要完整温度数据还是25°C?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    25°C 时、Max =6.457mS、min =3.729mS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Vental。
    它处于全温度状态的秒数是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    40°C 时、Max =6.4mS、min =3.81mS
    在85°C 时、Max =6.23mS、min =4.3mS
    150°C 时、Max = 2.02mS、min = 0.78mS