This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/LP8860-Q1:在 Linux 4.14中启用设备驱动程序时出现问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8860-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655638/linux-lp8860-q1-problem-enabling-the-device-driver-in-linux-4-14

器件型号:LP8860-Q1

工具/软件:Linux

您好!

我尝试将 LP8860-Q1用作 Linux PC 控制的照明系统的一部分。

最后、我计划使用仪表组模式独立控制多个 LED 灯串。 由于该驱动程序尚不支持此功能、我正在尝试使用(当前支持的)显示模式进行更简单的设置。 目前我无法使这项工作正常进行。

我已应用了本系列中的补丁: https://patchwork.kernel.org/patch/10121837/

i2c0{(&I)
状态="正常";

lp8860:lp8860@2D{
兼容="ti,lp8860";
#address-cells =<1>;
#size-cells =<0>;
reg =<0x2D>;
ENABLE-GPIO =<&PIO 6 GPIO_ACTIVE_HIGH_>;

LED@0{
reg =<0>;
标签="白色:冷却";
};
};
};

我的输出来自
dmesg | grep lp8860 

如下所示:
[1.569778] lp8860 0-002D:使用虚拟稳压器时未找到0-002D 电源电压
[1.577081] lp8860 0-002D:设置寄存器默认值时不使用高速缓存!
[1.583459] lp8860 0-002D:设置寄存器默认值时不使用高速缓存!
[1.589828] lp8860 0-002D:无法创建 debugfs 目录
[3.700445] lp8860:0-002D 探头失败,错误-110 

我目前使用的硬件是一个带有 All胜出 端 H3 SoC 的 NanoPi 近地天体板、它通过 SDA、SCL、EN 和 GND 连接到 LP8860-Q1EVM。

我运行的软件是基于4.14版本内核的基于 Yocto 的定制 Linux 发行版。

我很乐意提供任何其他信息。

提前感谢您的帮助!

最棒的

Calum

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Calum、

    感谢您的咨询。 我会将问题重定向到合适的人。

    此致、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Calum、

    遗憾的是、我无法确定如何支持您的问题。

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    David