This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65000:TPS65000RTER 异常损坏

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622231/tps65000-tps65000rter-abnormally-damaged

器件型号:TPS65000

您好:

    我们的产品使用 TPS65000RTER 作为系统电源、从产品开发阶段到最终大规模生产阶段、经常遇到芯片损坏情况(超过100个样本)、异常现象是芯片发热、 但输出电压仍然相对正常、很难检测到、但当芯片热量在一定程度上会影响系统时、原理图周围的芯片请参阅附件、帮助分析芯片损坏的原因、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您在 e2e 论坛的 TPS65000上发布您的问题。
    您的主题帖已分配给 TI 内部的专家、专家将尽快回复您的问题并尝试解决您的问题。

    此致、
    Eran。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    设备发生故障的确切程度如何? 所提供的原理图中没有明显的错误、电流足够低、我不会怀疑过热问题。

    此致、

    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick、
    我们已经生产了5、000多种产品、大约100个出现故障的案例、在开发过程中出现的案例更多、通常涉及功率、因此它始终被视为由 ESD 引起的问题、 但大规模生产阶段产品并不能很好地解释这种故障、因为生产线的 ESD 保护已经足够好了。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    我无法从您的描述中看出、如果不是 ESD、PMIC 会造成何种损坏。 所有器件的故障模式是否相同? 它们是否在经过任何特定测试后失败?

    此致。

    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、
    所有异常器件的故障模式相同、PMIC 输出电压正常、仅芯片发热 我们没有对异常器件进行一些特殊测试、此外、我还测试了 PMIC SW 信号和电源输入信号(交流耦合)的波形、发现了一些例外情况、请查看波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    这些捕获非常有用,谢谢:-)

    由于降压转换器应始终处于 PWM 模式、因此看起来每20uS 就会禁用一次降压转换器。 在这种行为期间 EN_DCDC 是如何的? 如果 EN_DCDC 上存在振荡、则该引脚上的附加电容器可能能够将其滤除。

    输入电压纹波将受到输入电容器的 ESR 的最大影响、其中直流偏置降额也可能影响性能。

    此致、

    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

          我测试 EN_DCDC 信号波形、未发现异常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    感谢您确认这一点。 在您的原理图中、R40旁边有"无负载"、这是否意味着它未被组装? 如果是、当强制进入 PWM 模式时、器件是否会改变行为?

    此致、

    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rick,

          "无负载"表示未组装。

           我将强制进入 PWM 模式的器件行为更改为(删除 R44并添加具有4.7K Ω 电阻的 R40)、SW 波形恢复正常、但芯片仍然很热。

          根据 器件模式设置、您是正确的 SW 波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您、Yu、

    如果负载在接近 PFM 到 PWM 转换点的位置持续运行、您可能会看到不断强制 PWM 的好处。 如果您仅在 PWM 模式下运行、新器件的热问题是否更少? 此外、您是否能够验证输入和输出电容器是否具有到器件的低阻抗返回路径?

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

       热℃是异常状态、新器件在 PWM/PFM 自动转换模式下没有异常热状态(仅28 μ A):

    新器件的温度与之前的异常芯片(83.3℃)的温度之间的差异仍然很大。

    所以我不认为这是由设备运行模式造成的差异。

    此外、我还没有弄清楚如何验证输入和输出电容器的阻抗、实际设计中使用 X5R 电容器来保证低 ESR。

    我已经将新电容器替换为 C94 C41、但芯片仍然很热。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一旦器件已损坏、似乎散热问题就出在器件上、这可以通过在已知良好和不良的电路板之间交换器件来确认。 如果故障器件的行为仍然存在、您可能需要联系本地 TI FAE 进行故障分析、以确认故障模式。

    从布局的角度来看、将电容器接地焊盘连接到器件 GND 引脚的大环路会影响阻抗、这可能会引入不必要的电感、从而可能影响器件性能。 此外、虽然这些器件的额定元件级 ESD 等级不是系统级 ESD 等级、但一旦安装到电路板上、尤其是在器件运行时、它们仍可能会受到事件的影响。

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick、
    感谢您的支持、我将联系当地的 TI FAE 进行故障分析。