This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53314:TPS53314 MOSFET 额定值

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658238/tps53314-tps53314-mosfet-rating

器件型号:TPS53314

尊敬的 E2E:

自 2年前以来、我们的客户已经修复了 TPS53314的设计、采用了80.6k 的 Rtrip。 它已经超过 Vtrip、max=0.6V、并且我们得到的 OCP 高于20A。

但是、正如我知道的、内部没有钳位电路来保护错误的 Vtrip 设置。 如果是、在触发 OCP 甚至损坏 MOSFET 之前、将启用什么保护机制来保护 MOSFET?

内部 MOSFET 的最大额定值是多少?

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我看看我们是否有该数据。  通常、我们设计的电流是额定电流的2倍、即12至15A。 我很快会回来的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    除了在额定电压为145 C 的 Tj 上提供过热保护之外、没有其他直接保护  

    我不希望 FET 在20A 电流下出现故障,但在这种情况下,热性能将是一项挑战。  如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John

        我对该设计还有另一个问题。

       根据 Tps53314规范进行编码、VTRIP 的最大值为0.8V。  计算后、OCP 的最大值约为13A。

       但是、我们实际上测量的保护电流约为20A。

        为什么这两个值大不相同?

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否在公式中布置您的 RTrip 以及用于计算13A 的值?