This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40057:PCB 布局

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40057, LM25145, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655426/tps40057-pcb-layout

器件型号:TPS40057
主题中讨论的其他器件: LM25145LM5145

TPS40057仿真已通过、PCB 布局阶段缺乏详细指导。 我们能否为 TPS4005x 系列产品提供 PCB 演示或为布线布局提供指导??

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    数据表的第26、27和28页提供了 TPS40057的一些布局指南。 如果您有任何疑问、请告诉我?

    谢谢。

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果这是一种新设计、TI 建议使用较新发布的器件、如 LM25145和 LM5145、而不是 TPS40057。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 SGND 和 PGND 的处理有疑问。 您能否提供 PCB 演示以供参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    具体取决于内径20mil?中的孔数
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议使用多项覆铜将信号组件的所有 Gnd 连接到 SGnd、然后路由回 SGnd 引脚。  然后将 SGnd 引脚连接到器件下方的 PGND 引脚。

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    过孔的数量和过孔的大小将取决于流经过孔的电流大小以及多边形覆铜的大小。

    建议使用以下建议:2A/通道大小为14mil ...

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的阿里巴巴:

    我已经在官方网站上完成了一个参考模型的 PCB 演示。您能帮助查看吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请将布局转发至 David.Baba@ti.com。

    如果您使用的是 Altium、则可以直接向我发送 Altium 文件、否则、如果您可以对每一层进行 pdf 并发送给我、将会有所帮助。

    提前感谢。

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    邮件已发送、请检查。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有收到电子邮件。 是否可以重新发送?

    抱歉。

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    邮件已发送、请检查。
    如果您尚未收到我的邮件、请回复我的邮箱 wangjunbo@chinathza.com
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么从官方网站下载的 PCB 封装存在 DRC 错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么从官方网站下载的 PCB 封装存在 DRC 错误?
    顺便说一下、您是否收到了我的电子邮件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这取决于您设置的设计限制、还是 PCB 布局软件中的默认设置?

    我向您发送了一封电子邮件、向我发送您的布局。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    邮件已发送、请检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉给您重复的问题、因为我不明白您的意思。布局信息通过邮箱发送给您。 是否可以打开 the.brd 文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过与人的直接沟通收到了电子邮件并提供了关于布局的反馈。