This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:TPS63000的空载功耗如何?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625816/tps63000-how-about-the-no-load-power-consumption-of-the-tps63000

器件型号:TPS63000

降级器、

TPS63000可在省电禁用状态下实现标称静态电流。 由于 我在空载时测试的输入电流约为0.2mA、因此无论我  是犯了错误还是 这是 正常的工作状态、我都不会担心。

如果我想获得标称值(小于50uA)、我是否必须让 ps/syn 引脚连接到 GND? 或者  、我应该注意芯片的哪些方面? 非常感谢!

此致、

顶升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    静态电流是器件在非开关状态下的电流消耗(与空载电流不同)

    以下是一份应用手册、其中介绍了静态电流及其测量方法: www.ti.com/.../slyt412.pdf