This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1084:施加负载时的输出压降

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625141/lm1084-output-voltage-drop-when-load-applied

器件型号:LM1084

尊敬的先生/女士:

请帮助提供有关此问题的建议。 施加负载时会出现意外的压降。 输入电压为12V、输出电压为7V、通过长导线连接到负载电路。

当未连接到负载电路时、可获得预期的输出电压7V。 连接负载电路时、意外的电压降至2.4V。 请参考 LM1084的电路和负载电路作为附件。

希望很快收到您的回复。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可能不直接相关、但您的上电阻器(R45/330R)值过大。
    LM1084的最小负载电流要求为10mA。
    我建议 R45为121欧姆、这符合数据表的建议。
    或固定分压器、上电阻为113欧姆、下电阻为523欧姆。 这些是1%(E96)标准值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong、

    除了 Daddio 的建议之外、您能否为您的应用附上 Vin、Vout 和 Iout 的范围截图? 这将帮助我们更好地帮助调试您的应用。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    感谢您的善意帮助。 这个问题是在落实了 Daddio 的建议后解决的。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Daddio:

    非常感谢。 问题已解决。