This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:TPS2378无电源问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659597/tps2378-tps2378-no-power-supply-problem

器件型号:TPS2378
主题中讨论的其他器件:TPS23861

你(们)好,马先生

 现在、客户 使用 TI 的 TPS2378开发了采用 POE 的机顶盒解决方案。现在的问题是、当机顶盒‘s HDMI 连接到后端显示器时、TP CC-LINK POE 开关(PSE 方案为 TPS23861)不能通电、 但是、使用 Tenda 交换机(PSE 方案为 IP804)和 Broadcom 交换机(PSE 方案为 Broadcom)、这两个交换机可以是电源。当 HDMI 电缆未连接时、每个交换机可以正常向机顶盒供电。 请帮助进行分析。 是什么导致了这种情况?

  

e2e.ti.com/.../POE_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave、

    感谢您与我们联系并发起讨论。 从您在这里的简短帖子中可以看到、我们可能需要将其脱机并深入研究系统以找到根本原因。

    我将这一职位分配给一些专家,我们将努力结束这一职位。 我最初向您提出的问题是:机顶盒是否通过了 SIFO 和/或 UNH-IOL 合规性和/或互操作性测试? 如果是、您知道这些测试的结果吗?

    感谢您在这个问题上的帮助、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    此外、我首先关注的原理图是 PoE 前端有很多电容(请注意、该标准要求高达0.12uF)。 C130的值是多少(应为~1000pF)? C131应移除、C85-C88应为0.01uF 而不是0.1uF。

    此外、您能否获取 VDD 相对于 VSS 的波形以显示检测和分类(波形类似于 TPS2378数据表中的图19)?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    相关参数调制与 EVM 板相同、但仍然不同。

    客户仅提供 OTT (TPS2378 + MP2494)在电源条件下、多个开关可以是正常电源、当 OTT 的 HDMI 首次链接到显示器时、TP -链路开关(在半自动模式下)无法供电、我们的 TPS23861evm 可以为 supply.e2e.ti.com/.../TPS2378.docx 提供正常电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    如果 HDMI 出现问题、您能否发送 HDMI 连接器如何连接到电路板的原理图?
    您是否尝试过我建议的电容更改?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Fernandez、

    我已经在几个地方更改了电容器、或者同一个问题。

    请告诉我您的电子邮件地址吗?

    我将为您提供原理图。

    Thsnks~~~

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    请使用 dfernandez@ti.com

    谢谢!