This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414:LM3414 EMC 问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625854/lm3414-lm3414-emc-issue

器件型号:LM3414

你(们)好

在设计用于 LED 照明设计的 LM3414时、会出现 EMC 问题。           

在产品应用中、输入为36V、输出为24V、单串6 LED、电流范围 为0.35A~0.7A。           

工作频率低于10kHz、大多数产品都有 EMC 问题。 是否有改善 EMC 的好建议?

谢谢你