This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:稳压输入问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625106/tps54202-regulated-input-question

器件型号:TPS54202

我正在使用 TPS54202开始设计。 如果该器件在4.5V 至28V 的输入电源电压范围内工作、则数据表中的"该输入电源必须经过良好稳压"这一表述意味着什么?

我的设计将具有一些120Hz 的纹波。 是否有有关 TPS54202可耐受的输入纹波大小的规格?

谢谢、

Dave Blanken

Keltron Corporation

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这意味着输入电压必须在4.5~28V、启动时大于4.5、小于28、以避免损坏 MOS、
    对于纹波、是否要上传 SW 和输出纹波的波形? 低频纹波可能是由轻负载下的 Eco-mode 引起的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我处于设计模式、仍在尝试为我的目的选择一个良好的直流/直流芯片。 我的 PC 板还没有工作、输出纹波不是问题。

    我的应用需要使用非稳压电源。 电源电压通常为12V、但其纹波高达3V 120Hz。

    该输入纹波是否会成为 TPS54202的问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、您的输入电压在9V 至15V 期间会发生变化。 如果低频环路的增益不够大、则输出纹波将具有120Hz 信号。 那么、对于您的设计、输出纹波的容差是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您还可以进行仿真。 请参阅附件。

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_4736121_5F00_181.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的输出纹波容差为100mVpp。 需要什么环路增益来确保这一点?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否了解了为什么有120Hz 波?  输入端是否存在 LC 电路导致120Hz 噪声?

    建议您上传电路和波形以进行审核、这有助于检查问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低频中的增益越高、Vin 的影响就越小