This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24030:需要更高的输出电流

Guru**** 2605295 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24030, BQ24073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658521/bq24030-need-higher-output-current

器件型号:BQ24030
主题中讨论的其他器件: BQ24073

尊敬的先生:

我使用了 BQ24030电池管理模块、电池输出电压为4.2V、2A。  现在、我需要更高的额定电流。 如何将电流值增加到3A 以上(在数据表中注明最大电流值为4A)。  

谢谢、此致、

Vinothkumar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能更详细地描述您的电路和要求吗?
    是否可以更改为输出上具有开关稳压器的器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看 bq24073或74、输出引脚电流为4.5A 建议运行条件(表8.3)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    早上好
    通常、BQ24030RHLR IC 电池充电(BAT)电流为1A。 是否可以将电池充电(BAT)电流值降低至500mA?
    谢谢、
    Vinothkumar.S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    是的、电池充电电流由 ISET1引脚上的电阻器控制、请参阅第10.4.4.2节。
    典型 Vset 为2.5V、Kset 为425、使用公式5、1A 输出的 Rset 电阻为1k 欧姆。 对于500mA、该值为2.12k 欧姆。