This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 48V 锂电池的电池功率计算

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, BQ34110, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625731/calculation-of-battery-power-of-48v-lithium-battery

主题中讨论的其他器件:CC2640BQ34110BQ34Z100-G1

我正在从事电动自行车共享租赁项目、即48V 锂电池20AH、

1. 20AH 足够了吗?

2. bq34z100pwer-G1是否可以将电池的电压和电流发送到 MCU?我使用 CC2640。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq34z100-G1或 bq34110可用于支持48V/20Ah 配置。 uC 可以通过 I2C 总线读取这些参数和其他参数。 20Ah 的电池应该可以在您的自行车上工作。 这取决于您希望在充电之间运行多长时间。