This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2525A:UC2525BN 查询

Guru**** 2562150 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2525A, UC2825B, UC2825A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656297/uc2525a-uc2525bn-query

器件型号:UC2525A
主题中讨论的其他器件: UC2825BUC2825A

你(们)好

我的客户对 UC2525BN 有一些疑问。

原理图如下所示。

此电路设计是否对 UC25BN 产生任何不利影响。 还是长期运行以缩短芯片的使用寿命? 电路设计的上方是否有缺陷? 当前的问题是什么
如下所示:
无驱动波形的1、G2、S2驱动。
1.1检查 PCBA 板发现 Z7、Z9已烧坏后、该功能失败。 最严重的程度是:稳压器的中间位置
损坏。 在 Z7更换后、Z9驱动器正常运行。
1.2、另一种情况、当 G2、S2没有波形时、检查 Z7、Z9也没有损坏、该功能也无效。 有鉴于此、我们直接进行了介绍
更换 UC25BN 芯片、最终传动侧正常。
注:通过计算如何判断此电路设计缺陷? 非常希望您公司的工程师能回答、非常感谢。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Star

    我认为您的设计没有任何根本错误、我怀疑高压噪声尖峰会导致您报告的损坏。

    我将查看以下节点的电路波形。 查找可能损坏器件的高速电压尖峰。

    UC2525A 的 OUTB

    UC2525A 的输出

    U3引脚1

    U3针脚2

    从 IGBT 的 G2到 S2

    请随时在此处发布屏幕截图、如果您不想发布屏幕截图、则可以直接将其发送给我。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin

    感谢您的回复。

    我的客户编辑了附加 PDF 以回答您的问题。

    请找到所附的 file.e2e.ti.com/.../UC2525BN.pdf

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新测试某些点并更新波形。

    e2e.ti.com/.../UC2525BN_2500_ef_2500_bc_2500_8820180117_2500_ef_2500_bc_2500_89.pdf

    希望收到您的回复。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Star

    OUTA 和 OUTB 的波形对我来说是可以的。 我不知道其他波形的来源、因此我无法对它们进行评论。

    此 IC 可能会发生的一件事是、如果 OUTA 或 OUTB 超过关断阈值(典型值为1.4V)、I_LIM/SD 引脚上的噪声可能会禁用 OUTA 或 OUTB。 如果开关周期的一部分噪声比另一部分噪声更糟、那么您可以看到 OUTB 继续运行时 OUTA 停止。 这可能会导致变压器饱和和损坏。

    下面是 UC2825A 和 UC2825B 之间的比较-如果您无法下载、请告诉我。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/2260.Compare-Parts.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设这个问题已经解决。 如果没有、请重新打开。 Colin