This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:闪烁的 LED 不会出现#39;t work [RCA]标志

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625665/bq78350-r1-flashing-led-doesn-t-work-rca-flag

器件型号:BQ78350-R1

大家好、

我遇到了闪烁 LED 的问题。

 当 BatteryStatus () BatteryStatus 中的[RCA]标志置1时、我希望启用放电中的最后一个 LED 闪烁。

我的配置是:

步骤1:数据存储器=> LED 支持/LED 配置/LED 闪光灯警报= 15%

  µs 2:数据存储器=> LED 支持/LED 配置/LED 闪存周期= 488 μ s

步骤3:数据存储器=>设置/配置/ LED 配置= 06十六进制,LED RCA = True

步骤4:测试条件

BQ 处于放电状态+ SOC = 0%+ RCA = 0 +标志 RCA = True  

我想我有所有的 LED 闪烁条件,但是没有什么…

您对此问题有什么想法吗?

TRM 解释说:

"13.2.1 LED 显示屏激活
LED 显示屏在一段 LED 保持时间内激活:
•如果 DISP 引脚在< LED 保持时间内处于低电平、
•如果[LEDR]= 1且器件复位。
•如果[LEDCHG]= 1且 CURRENT()> 0。
•如果 ManufacturerStatus()= 0x002C。
如果设置了 SafetyStatus()[CUV]标志,则禁用显示。

如果[LEDRCA]= 1且 BatteryStatus ()[RCA]从0更改为1、则 LED 显示屏也将根据 LED 闪烁警报以 LED 闪光速率闪烁。

"

BR

Loïc μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Loic
    您发布的条件为 Current()>0。 您的电流为-828、小于0。
    谢谢
    Onyx