尊敬的 TI:
我 对 DPWM 配置有疑问。
第一个 DPWM0A 占空比来自正常 模式下的 CLA 以运行、但下一个周期(大约7uS)我想将 DPWM0A 设置为开环的50%占空比、与 CLA 无关。
似乎没有这样的硬件连接来更改 DPWM?
是否可以在一段时间内实现此配置? 如何实现?
祝你一切顺利
Lei
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
我 对 DPWM 配置有疑问。
第一个 DPWM0A 占空比来自正常 模式下的 CLA 以运行、但下一个周期(大约7uS)我想将 DPWM0A 设置为开环的50%占空比、与 CLA 无关。
似乎没有这样的硬件连接来更改 DPWM?
是否可以在一段时间内实现此配置? 如何实现?
祝你一切顺利
Lei
开关周期为200kHz、
CLA 输出连接 到 DPWM0A 和 DPWM1A、因此 DPWM0A 和 DPWM1A 的占空比相同。
始终保持 DPWM0A 闭环。
但 DPWM1A 在闭环中保持与 DPWM0A 相同的10个周期、 然后更改为开环、在50%占空比下保持2 -5个周期。 然后再次返回闭环(与 DPWM0A 相同)。
当触发外部信号时、我希望 DPWM1A 在一个周期内变为开环。
非常感谢。
无法发布图片、我可以绘制示例 序列图。