This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780SEVM-583:降低输入电流以启用 BQ24780S 的升压模式

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780SEVM-583

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625705/bq24780sevm-583-lowering-input-current-to-enale-boost-mode-for-bq24780s

器件型号:BQ24780SEVM-583

您好!

我使用的是 BQ24780SEVM-583。 我将输入感应电阻器 R8更改为 20m Ω、以尽早启用混合动力升压模式。 我认为将感应电阻器更改为20m Ω 将在1536/2=768mA 时启用升压模式。 它似乎不起作用。 您能否告诉我们、当输入电流超过1A 时、如何选择感应电阻器以启用升压模式?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    20m Ω 输入感应电阻应提供较低的升压模式进入电流。 所以、我认为您做的是正确的工作。

    请使用较高的电流设置重试。 然后、将其降至768mA (1536设置)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 它发挥了作用。 我的输入电流不正确。