This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:镍氢电池反极性保护

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623684/bq34z100-g1-reverse-polarity-protection-for-nimh

器件型号:BQ34Z100-G1

大家好、

我有一位客户计划在其应用中使用带镍氢电池的 BQ34Z100-G1。 我的问题是、如果电池极性反转(+和-交换)、是否会损坏器件? 如果是、我们是否有用于镍氢电池应用的保护 IC?

谢谢、

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    我们没有反极性保护芯片。 在反极性情况下、您将超出 IC 的绝对最大最小电压-0.3V。 器件可能会损坏。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 VBAT 引脚上放置一些串联电阻会怎么样?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 VBAT 引脚上放置串联电阻会怎么样?

    我是客户、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这将限制电流
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 user="Onyx Ahiakwo">我认为这将限制电流

    [/报价]

    这是正确的 Onyx、

    是否有合理的电阻值、其中电池反向不会损坏 IC (通过电流限制)、并且在正常运行时读取电池电压不会导致明显误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    用于电压测量的 ADC 输入为高阻抗。 在我们的其他测量仪表上、我们倾向于使用介于10和100欧姆之间的电阻器值。

    谢谢

    Onyx  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些值看起来相当低、可防止电池反转(输入引脚闩锁)。 如果 A:D 是真正的高阻抗、则可能可以使用大于1K 的值。

    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的一些多节电池监测计使用1k、因此您可能能够摆脱这种情况。
    谢谢
    Onyx