This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256304:UCC 25630-1EVM-291将器件从 UCC256301更改为 UCC256304

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256304, UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658395/ucc256304-ucc-25630-1evm-291-change-device-from-ucc256301-to-ucc256304

器件型号:UCC256304
主题中讨论的其他器件: UCC256301

你好。

我们希望使 UCC 25630-1 EVM - 291能够从 AC 90V 开始。
我们按如下方式设置电路常量。

器件 U1:UCC256301→UCC256304
:140kΩ μ A        →150kΩ μ A

以90 VAC 的电压运行。
突发运行⇔连续运行。
LL / SS 引脚的电压:在0.5V 和6V(R14/R15)之间变化

但是、它不会转换为突发运行。 (即使在空载条件下也可实现持续振荡运行)

设置中是否缺少任何内容、但它不起作用?
为什么它不起作用?
还有其他方法吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Masazumi San、

    感谢您关注 UCC256304。 您能否在空载时共享低侧栅极脉冲的波形? R14和 R15有助于设置 EVM 上的突发模式阈值。 您可以尝试调整 R14和 R15的分压比、看看您是否可以进入突发模式。

    此致、
    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Masazumi San、

    您的客户是否能够在 EVM 运行方面取得任何进展?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Masazumi San、

    我现在要关闭这个线程。 如果您需要有关此问题的进一步帮助、请告诉我。

    此致、
    本·洛夫