This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:bq20z655-R1化学 ID 选择

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624937/bq20z655-r1-bq20z655-r1-chemid-selection

器件型号:BQ20Z655-R1

您好!

并联电池的数量是否会影响 ChemID 的选择?

电池组示例、

4S 5p bq20z655-R1基于 Panasonic CGR-18650A 电池

手动选择 ChemID、选择"0100"  

这是正确的还是需要进行调整以适应并联电池的数量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    单元格数不会影响化学 ID。 通过设置设计容量、然后确保成功完成学习周期、可以调整并联电芯的数量。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx、谢谢、我只是想确认"否" 不会改变 ChemID 的选择

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、不是。
    谢谢
    Onyx