This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:BQ78350

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2060, BQ78350, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624979/bq78350-bq78350

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他部件:BQ2060、、

对于电动自行车电池、我使用 BQ2060。 此 BMS 将关断状态电荷传达给显示屏三线 SMBus。 由于 BQ2060已经过时、我现在拥有 BQ78350的 BMS。 我可以与电路板与 EV2300通信。 我的问题是我们的显示屏不显示 SOC。 bq2060中的 SMBus 与 BQ78350中的 SMBus 之间是否存在任何差异。 我们无法更改显示!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是两种不同的器件。 某些命令和行为会有所不同。 请查看 bq78350的 TRM 和用户指南
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Onyx、是的、我们使用的是 BQ78350R-1、我知道这是两种不同的器件、因此它们具有两种不同的数字。 据我所知、BQ2060已停产、随后是 BQ78350R-1。 因此、采用 BQ78350-R1的设计已经准备就绪、但它不会在我们的 SMBus 显示屏上显示 SOC。 您知道如何解决问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用什么命令来读取要显示的 SOC?