This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:MC34063A 电路可闻噪声问题

Guru**** 1706570 points
Other Parts Discussed in Thread: MC34063A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658562/mc34063a-mc34063a-circuit-audible-noise-issue

部件号:MC34063A

您好!

我正在我们的降压转换设计中使用 MC34063A。  详细信息如下所示、

VIN=18V 至30V 直流

Vout=+15V

CT=470pF

CO= 50uF (陶瓷)

L= 56uH

在使用电阻负载(例如20mA 至200mA)进行测试期间、会持续听到可闻噪声。  我在 MC34063A 的引脚3处检查了设计的开关频率。 对于 CT=470pF、它为51KHz。

请为我提供解决方案、以消除 MC34063A 设计中的可闻噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以(1)提供原理图、(2)向我们展示开关节点(电感器的开关侧)的波形、以便我们进行回顾?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找随附的原理图以供参考

    输入= 18V 至30V 直流、输出=+15V @80mA。

    2. 下面连接的引脚2和引脚3处的波形,蓝色波形为引脚3处的波形, 绿色波形为引脚2处的波形。

    3. 请建议消除可闻噪声的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可闻噪声是间歇性切换造成的。 L-C-L 会导致环路不稳定。 您能否移除 C16和 C17、使两个电感器直接串联并运行为一个电感器、然后重新运行测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 根据前面的讨论、我从 电路中删除了 C16和 C17。 也是为了增加开关频率 C21 (即 CT 从470pF 更改为220pF)。

    这些修改降低了嗡嗡声(可闻噪声),声音仍然存在,但声音强度降低。

    下面随附的经修改的原理图:-

    上述更改中有一个疑问、即 L20的额定电流为80mA、电源电流消耗为60mA。 如果通过电源持续消耗最大电流(即60mA),则 L20是否会出现任何发热问题。

    引脚2和引脚3上的波形进行了如下更改:-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 根据前面的讨论、我从 电路中删除了 C16和 C17。 也是为了增加开关频率 C21 (即 CT 从470pF 更改为220pF)。

    这些修改降低了嗡嗡声(可闻噪声),声音仍然存在,但声音强度降低。

    下面随附的经修改的原理图:-

    上述更改中有一个疑问、即 L20的额定电流为80mA、电源电流消耗为60mA。 如果通过电源持续消耗最大电流(即60mA),则 L20是否会出现任何发热问题。

    引脚2和引脚3上的波形进行了如下更改:-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电路仍然不稳定。 一旦电路在每个周期都处于稳定状态、可闻噪声就会消失。

    您的电流 L20可能会在60mA 时饱和。 短接 L20、并用220uH 左右的 Isat>0.5A 电感器(例如 Coilcraft MSS1038)替换 L19、然后查看开关是否可以变得稳定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据前面的讨论,我们删除了 C16和 C17 并检查了输出电压调节。 但是、通过移除 C16和 C17电路、可以观察到、18V 至20V 输入和50mA 负载下的电压降小于15V。

    因此、根据下面所附的内容修改了设计:-

    在此设计中,我们用额定直流电流为200mA 的铁氧体磁珠替代了 L20 (器件型号:- BLM31AJ601SH1L,制造:- Murata)

    并使用100pF 电容器更改了 CT。

    根据上述修改、开关波形 如下:-

    经过这些修改、消除了可闻噪声。  但是、您的建议需要两点

    1.经过上述修改(CT-100pF 和铁氧体磁珠)开关频率,即引脚3处的频率为123KHz。 高于100KHz。 是否可以将开关频率提高到100KHz 以上??

    2.是否可以在本设计中使用所选的铁氧体磁珠200mA 直流电流额定值(器件型号:- BLM31AJ601SH1L,make:- Murata)。 其中、输入电压为18V 至30V、输出电压为15V @ 60mA。

    请解决两个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请回复以前的查询。

    还请在查询下回复:

    1) 1) 我们删除了 C16和 C17 并检查了输出电压调节。 但是、通过移除 C16和 C17电路   、可以观察到、18V 至20V 输入和50mA 负载下的电压降小于15V。  原因是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温和的提醒,

    请答复上述问题

    我们能否按照 上述设计继续进行下去。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohidas、  

    您是否曾尝试短接 L20并增大 L19的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Naveen San:
    是的、尝试将 L19从56uH 增加到68uH 并将 L20短接。 但是、在这个嗡嗡声问题仍然存在的情况下。

    由于电感器尺寸和其他机械限制、L19不能增加到68uH 以上。