This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:在充电至4.1V/节期间保持容量

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625254/bq20z655-r1-remain-capacity-during-charge-to-4-1v-cell

器件型号:BQ20Z655-R1

尊敬的 TI 团队:

  我 将 bq20z655-R1 与充电器4.1V/节一起使用,我使用4s 连接16.4V 电池组电压,根据 slua375 (适用于新器件的 Impedance Track 标准2.2),我看到 SOC %根据下面的曲线!

   我的问题是:是否可以为电池4S 16.4V 充电、它将显示100% R.C (也在存储期之后)?  

  • 因为我测试电池,而在充电至16.4V 后,R.C 立即显示100%,但在存储期后,它会根据下表将其自身固定为90%!

 

尊敬的 TI 团队:

  我 将 bq20z655-R1 与充电器4.1V/节一起使用,我使用4s 连接16.4V 电池组电压,根据 slua375 (适用于新器件的 Impedance Track 标准2.2),我看到 SOC %根据下面的曲线!

   我的问题是:是否可以为电池4S 16.4V 充电、它将显示100% R.C (也在存储期之后)?  

  • 因为我测试电池,而在充电至16.4V 后,R.C 立即显示100%,但在存储期后,它会根据下表将其自身固定为90%!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:
    电池将自放电、因此无法达到100%。 监测计正在执行其预期的操作:在其他功能中跟踪电池电压和 SOC
    谢谢
    Onyx