This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386000:无需 WDT 功能案例

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS386000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625549/tps386000-no-need-wdt-function-case

器件型号:TPS386000

您好!

如果我们不使用 TPS386000的 WDT 函数、我认为 如果 WDI 接地或 VCC、并且 WDO 保持悬空、这应该是可以的。

我认为

 SENSE1变为高电平-> WDT 计时器启用(计数器启动)

 WDI 保持 TEID 高电平或低电平-> WDT 超时->/WDO 变为低电平

但是、4通道监控仍然有效、即使 WDT 超时、也不会受到 WDT 的影响。

我的理解是否正确?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文俊弘

    你是对的。 /MR 和 WDT 仅影响/RESET1。 其他通道独立于 WDI。

    Michael