This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:生产中不平衡的电池

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624941/bq40z60-imbalanced-cells-in-production

器件型号:BQ40Z60

我使用的是采用4S 配置的 bq40z60电量监测计。 电池为锂离子 NCR18650B (化学 ID 2012)。  

现在、我在一个板上运行一个学习周期、然后将  "更新状态"设置为02将"周期计数"设置为0。  如果我在生产中的另一个板上使用此黄金文件、该板具有不平衡的电池(例如3800mV、3800mV、3800mV 和4300mV)、那么第二个板上的 bq40z60是否会在充电/放电期间在不生成安全警报/状态的情况下平衡电池?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不会、直到该包装的 Qmax 更新后、它才会尝试平衡销售。 如果超过任何安全阈值、它将开始设置标志、并且监测计已配置为执行相应的 FET 操作。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、从具有类似电压的电池中组装电池组是否是唯一的选择?

    如何估算电池之间不会导致单节电池安全状态(例如 CUVCOV)的允许电压偏差是多少?

    配送具有平衡功能的商品的唯一方式是否由以下程序启用?

    完全放电、等待5小时(更新状态0x04)

    充满电、等待5小时(更新状态0x05)

    完全放电、等待5小时(更新状态0x06)

    充满电、等待5小时

    完全放电、等待5小时(更新状态0x0E)

    电荷达到所需的水平。

    如果不对已发货的产品执行学习周期、并且用户从未对电池组进行完全放电、会发生什么情况? 由于安全状态(例如 CUVCOV)、电池是否可能变得如此不平衡、以至于 bq40z60不允许电池组完全充电/放电? 为确保平衡正常工作、建议采用什么程序?

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、绝对有必要组装电压相似的电池。 这通常是它的实现方式。 监测计可防止出现不平衡。 您可以根据电池规格设置 CUV 和 COV 阈值。

    您键入的过程是学习周期过程、因此这是您需要的。 如果未执行学习、您将无法进行准确的监测。 您不需要在每个培训包上学习。 您只需执行一次学习、然后提取将在多个器件上编程的黄金文件。 如果要进行平衡、更新状态必须保持为0E。 否则、如果黄金文件上的更新状态为06、当您循环并具有另一个 Qmax 更新时、它将从06更改为0E、平衡将处于活动状态。
    谢谢
    Onyx