This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55010短变压器

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1198, TPS55010, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625671/tps55010-shorter-transformer

主题中讨论的其他器件:ADS1198TPS55010SN6501HelloJohn、

我们还需要更短的变压器。 您能解释一下定制解决方案所需的基本输入。 举例来说、您能解释一下这些变压器不工作的原因:
katalog.we-online.de/.../750110055.pdf
www.coilcraft.com/lpd5030v.cfm

我们的特定应用:我们需要通过适用于使用 ADS1198/1298的 ECG 记录仪的高电位计和电流泄漏测试 IEC60601-1。 高电位计为1000V。

请建议您喜欢的任何解决方案!

谢谢!

Kevin Kreger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您连接的两个变压器可能无法与 TPS55010良好配合使用、原因有几个。 首先、Flybuck 转换器的电感需要相对较低、以满足最小峰峰值纹波要求。 数据表中的公式14可用于根据最小纹波电流要求计算最大电感。 其次、必须确保变压器的饱和额定值足够高。 4.7uH LPD5030可能已经足够好了、但它取决于应用条件来确定所需的电感和实际饱和电流额定值。 我在750110055上没有看到饱和额定值、但该变压器的高电感很可能使其无法选择。

    最后一个限制是1:1匝数比。 输出电压只是由变压器匝数比调节的初级侧稳压电压。 初级侧调节电压本质上是正常降压转换器的输出电压、我们建议的最高电压为输入电压的80%。 但是、理想情况下的工作占空比应尽可能接近50%。 1:1变压器可用于将5V 输入连接到~3.3V 隔离电压且初级侧设置接近3.3V 的应用、但它不适用于例如将5V 输入连接到~5V 隔离电压的应用。 可能的最高初级电压为4V、将隔离电压限制为4V - VF、其中 VF 是隔离侧肖特基二极管的正向电压。 1:2变压器最适合5V 至5V 输出、其中初级侧设置为接近2.5V

    数据表中的表4应提供良好的参考、以便为任何应用指定定制变压器。 如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    您可能还会在 PMP6838参考设计中找到一个非常小的变压器示例。 然而、这使用额定电压仅为100V 的电感器。要实现所需的隔离、您所连接的任一变压器的定制版本都可能起作用。

    此致、
    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想建议您查看 SN6501。 如果这是为重要的保持低噪声的系统敏感模拟部件供电、那么这将是一个更好的选择。 我不是完全熟悉 ECG 应用、但我认为这可能是系统的一部分所关心的问题。

    而使用 SN6501所做的权衡是、它是一个开环推挽式电源、根据稳压要求的严格程度、可能需要一个 LDO。 另一方面、TPS55010在变压器初级侧具有稳压功能、因此可能不需要后置稳压、这同样取决于所需的稳压。 如果需要将隔离式电源用于数字设备、而不是将低噪声作为考虑因素的设备、TPS55010将正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    这非常快速、非常简洁! 我认为,这就是我们向前迈进所需要的一切。 我想我们会按照您的建议找到一个小型(尽管是定制的)变压器。 如果我感觉有些缺乏信心、我可能会由您进行计算。

    度过一个美好的星期五!

    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更好的建议! 我们在考虑后置稳压、我会问、但您提前读了我的想法并回答了!