This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:如何在实际应用中将设计容量设置为4.4V 电池、但仅充电至4.35V

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625372/bq27426-how-to-setting-design-capacity-4-4v-battery-but-just-charge-to-4-35v-in-really-application

器件型号:BQ27426

降级器、

     电池技术规格为4.4V 2450mAH。   我的客户 充电器 设计电压为 4.35V、在本例中、容量约为2300mAH。

       让我将设计容量和基于  2450mAH 或2300mAh 的锥率与设置混淆。

     在学习周期后、更新状态需要设置为0x00或0x03并创建黄金映像。

    3.我 只为我的客户提供 GMFS 文件。 对吗?  我是否需要提供 控制 状态和标志等寄存器? 我是否需要提供 OTF 文件?

谢谢

最恰当的考虑

陈信哲

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设计容量应为2450mAh
    2.器件的设计目的是避免学习。 在现场进行学习。 如果必须进行学习、则更新状态应设置为02、学习结束时将为0。
    3.是的,需要的是 GMF 文件。 如果他使用 OTF、则可以使用一次性可编程存储器中的该文件对监测计进行一次性编程
    谢谢
    Onyx