This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z45-R1:bq20z45-R1

Guru**** 2468780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658912/bq20z45-r1-bq20z45-r1

器件型号:bq20z45-R1

你好

我购买了具有 SMBus 插座的工业 PC、可以连接外部累加器。 我们使用德州 bq20z45-R1微芯片设计并创建了这样一个外部累加器。

此时、外部累加器正常工作。 可以管理德州微芯片、充电和放电累加器、但我无法在 PC 和 bq20z45-R1之间建立通信、以便通过 Windows 自动管理外部累加器。 以向 Windows 获取有关电池充电级别的信息、因为它不知道在发生电源故障时应何时关闭系统。

我知道 PC 将帧发送到地址0x4E、而德州微芯片已设置地址0x11。 是否可以更改德州微芯片中的地址?

感谢你的任何帮助

此致

Łukasz μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    该地址根据 SMBus 1.1标准固定。

    有关如何与 SMBus 通信的更多信息、请参阅 :www.ti.com/.../slua475.pdf

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、
    感谢你的帮助
    此致
    Łukasz Skaba
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、
    我从我的工业 PC 制造商那里得到信息、与该计算机集成的 SMBus 设计采用 SMBus 2.0标准。
    这两个标准是否兼容??
    此致
    Łukasz Skaba