This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:BQ24133

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133, CSD25402Q3A, CSD25310Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623262/bq24133-bq24133

器件型号:BQ24133
主题中讨论的其他器件: CSD25402Q3ACSD25310Q2

我使用的是 BQ24133,当我将电路板连接到充电器时,电池输出(SRN)为0V (BTST 为5.3V),状态为低电平,这意味着它处于充电模式,而我没有连接任何电池。  

一旦我断开充电器并连接电池,状态就会闪烁!

如果有人能帮助我、我将不胜感激。

我不知道是什么导致了这个问题。

这是我的新板、但我有一个旧板、它工作正常、这个新板与旧板相同、布局略有更改

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masi、

    请在此处提供原理图。 此外、您使用的电池规格和输入适配器的电压是多少?

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述,即使没有电池,SRN 输出也为零,它必须为8.3伏(对于2节电池)。

    我有另一个板(旧设计),工作正常。 我刚刚在 PCB layout.e2e.ti.com/.../6038.charger.pdf 中复制并进行了一些小改动

    不过、我可以为您提供原理图。

    我的问题是、我不知道导致此问题的原因是什么、设计的哪一部分与此相关、我不知道是否没有输出是 SRN、 例如、如果 ACFET 不工作、可能会发生此问题、原因是什么? 或者焊接有问题? 等等

    Vref=3.3伏

    ACN=12

    输入=12

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我应该补充的是、BTST 为4.38v、但在我的旧板中它大约为13v。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masi、

    TS 上的电压是多少? 原理图上的 VSENSE 是什么? AVCC 应同时连接到 ChargerInput+和 SRN。

    如有可能、请提供 SRN、BTST、PVCC 和 SW 的示波器截图。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Steven。

    根据数据表和应用手册、AVCC 应通过一对二极管 I Wused BAT54C 连接到 SRN 和 Vin。

    Vsens 是连接到 PVCC 的 ACN。

    SRN 和 SW 为零

    BTST 为6V

    PVCC 与 Vin 相同、约为12.3V

    单元格为浮点型

    TS 为1.9V

    我附上了所有示波器截图

    谢谢

    e2e.ti.com/.../ScopeShot.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马西

    充电器看起来甚至没有执行检测过程。 请查看数据表第9.3.9节中的所有条件。 电路板上可能存在故障或焊接问题。

    此外、您所做的布局更改是什么? 您可能希望仔细查看它们、看看是否存在短路或断开、即使您不打算这样做。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Steven、这是一个焊接问题。 我焊接了一个新电路板、问题得到了解决。

    我还有一个问题, CSD25302Q2 MOSFET 已停产,我想使用其中一个 MOSFET:Si3493BDV 或 STL8P2UH7,我想知道如果我使用其中一个 MOSFET 是否可以? 你有其他建议吗?

    提前感谢。

    Masi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马西

    很高兴看到您发现问题是焊接问题。

    您提到的 FET 具有太多的 Qg、我建议使用 CSD25402Q3A。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Steven、
    CSD25310Q2如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这个也起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。