This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2300:固件更新问题

Guru**** 1825110 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO, BQ35100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655382/ev2300-firmware-update-issues

器件型号:EV2300

Win7 64位-已安装正确的驱动程序、我可以-主要-从设备读取有效数据、但它具有3.1c 固件、这显然是我们的燃油表问题。

正确与 BQ28Z610DRZR 通信所需的 F/W 更新否则、我会得到伪波读数、导致它自动对所有内容进行分频、从而使图表完全无用。

我们公司购买了第二个 POD,因为要进行更新,您需要其中2个:/

当我尝试使用更新程序时、我得到 'bq80xrw.ocx'缺失错误。 如以下网址所示: e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/180/t/619378

我以管理员身份安装了 SLUC177.exe、文件错误消失了。

现在、它启动更新程序、但当我单击程序时失败... "错误(错误:8)从 srec 编程器件:.\SMBCntrlr_1_LED_3_1m.srec

目标 EV2300上的案例已删除以进行编程、J7跳线已放置、随附从 SMB 到 SMB 的电缆、两个器件均已插入 USB。

那么、我现在有什么问题呢? 我们现在已经花了足够的时间来获得 EV2400、但由于时间的推移、这种情况非常令人沮丧、EV2300被列为兼容、而没有提到需要固件升级、更不用说购买第二个器件了。

我们是否有任何方法可以将这2更换为单个 EV2400? 我可能会忽略试用版 Win7-64支持、但其余部分对于固件修复来说太多了、我们刚刚购买了这些、这一问题显然已在一年前得到解决。

抱歉、但这种情况越来越令人沮丧、因为我们正在努力在时间紧张的情况下评估和创建一个替换电池。

-Reed A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Reed、

    您正在走正确的道路。 请尝试重新启动计算机、以管理员身份安装 EVSW、再次重新启动计算机、然后再次按照'EV3200 Update Process.pdf'中的步骤操作。 听起来好像您有这样的事情、但请与我一起详细完成这些步骤。

    我已经测试了这些指令、它们在 Win7 64位计算机上工作。

    执行上述步骤后、请告诉我问题是否仍然存在。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Bryan、

    我从一开始就安装了管理员身份、但尚未重新启动、我有一些关键的事情是打开的、我无法关闭、设备报告为已识别、所以在驾驶员级别上看起来不错、事实上、它们肯定不能关闭。

    重启确实解决了我的问题、我能够将 EV2300更新为3.1m、谢谢!

    我之前甚至跳过 Win7-32计算机并尝试过该计算机、但我得到了完全相同的"错误(错误:8)编程设备..." 错误、因为我确定没有重新启动。

    希望其他人可以从我的文件夹中学习。 "您是否曾尝试将其关闭、然后再次打开?"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian

    我有一个与 Reed 描述的情况类似的情况、只是我使用的是 bq35100 EVM。 我的 EV2400无法在 Win 7和 bqStudio 上运行、因此 Onyx 已向我发送了2个 EV2300器件、固件3.1c 需要升级到3.1m。 我按照他的说明、使用 EV2300_Tester 应用程序、得到了相同的错误8。
    我尝试重新启动计算机、但没有帮助。 因为 Onyx 度假到2月19日、如果你有另一个想法、我很高兴听到这个消息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我一定会一直返回到驱动程序安装和 SLUC177.exe、并确保它们是作为 admin 安装的、重新启动、然后再次尝试运行更新程序实用程序。

    它们都需要通电、从器件需要一个跳线组。 两个 Pod 均通过 SMB 端口链接。

    另请注意、对目标 POD 进行几次循环通电并查看其如何通电、我的似乎以至少3个独特的 LED 序列启动、不知道原因。 不确定它是否真的影响任何东西、但它不一致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、经过多次尝试后、我终于成功升级了它。 尝试与其他 EV2300相同、但没有成功、所以我现在放弃了。

    感谢你的帮助。