This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27750EVM-837:评估板编程

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27750EVM-837, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658287/bq27750evm-837-evaluation-board-programming

器件型号:BQ27750EVM-837
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ2775GPCCHEM

大家好、我将使用 BQ27750EVM-837评估板(HWv:0xA1;FWV:0x0004)与 bqStudioio (1.3.54.1)的最后一个版本、并有3个问题:


1) 1) bqStudio 不支持该板、需要一个文件:1750_0_04-bq27750/bqz。 bqStudio 的哪个版本支持 BQ27750EVM?

2) 2)制作"黄金映像"时-由于校验和 calcclate 错误、操作完成时出错。 如何使"黄金映像"正确?

3) 3)在通过文件"bq27750_V0_04_build_12.srec"(可在 e2e.ti.com/.../626728上找到)对 BQ27750进行编程后
按下按钮"执行固件"、并显示消息:"正在执行软件...客户端等待管道超过30秒。" 编程后如何使器件恢复正常模式?

谢谢!

此致、Danil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danil、

    我已附加版本4 bqz 文件。

    e2e.ti.com/.../7802.1750_5F00_0_5F00_04_2D00_bq27750.bqz

    不应手动计算校验和。 正确编程化合物 ID 时、工具会为您处理化学 ID

    3.此问题可能是由不正确的 bqz 文件引起的。 将 bqstudio 配置文件夹中的现有 bqz 替换为附加的 bqz、然后查看是否仍存在问题。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx:我下载并使用"802.1750_0_04-bq27750.bqz"文件、 同时对 CHISICE_ID 进行编程校正( 通过命令"chem_ID"进行检查)、但问题未得到解决。

    1) 1) bqStudio 声明与该器件不兼容。 我应该忽略这一点吗?

    2) 2)我找到了创建"黄金映像"的解决方案 -仅需要选择 SREC 格式、在这种情况下、"黄金映像"创建的状态正常、但在2秒后。 BQ2775失去 I2C 通信。 之后如何恢复通信正确?

    3) 3)通过*。srec 文件对 BQ2775进行编程(在第2点从 BQ2775上传)后、器件会停止 I2C 通信且不会恢复。 现在如何与微控制器通信?

    感谢您的快速响应!

    此致、Danil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danil、

    我想看看您的屏幕截图"Battery Management Studio 支持的目标"是什么。  "Proceed"(继续)屏幕将其覆盖。 这将告诉我们设备上的固件版本。 您能否将设备上的固件更新为随附的固件。

    e2e.ti.com/.../bq27750FirmwareBundle_2D00_0.04_2D00_windows_2D00_installer.exe

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx:在"battery management studio supported targets"窗口中、我的评估板检测到"1750_0_04-bq27750"、并且具有(HWv:0xA1;FWV:0x0004)。
    如果我使用存档"bq27750Firmwarebunder-0.04-windows-installer.exe"中的*。bqStudio 打开项目、则无需提出其他问题
    "1750_0_04-bq27750.bqz"文件具有正确的名称。

    只有在选择 SREC 格式时、Golden Image 才会在左角创建红色消息。 如果选择其他格式-将不会创建映像。 在我看来、SREC 格式已经足够了、但我可以信任该文件吗?



    我现在提出一个新问题:
    1) 1)什么是编程化学 ID? 我的想法是:如果我对特定类型电池的化学 ID 进行编程-这会更改电池的最小和最大电压电平、温度限制等的参数、但是在编程后、我在数据存储器(闪存)上看不到任何变化、除了十六进制的化学 ID 编号。

    2) 2)当我将电池放电至"低"电平时- 标志 GaugingStatus (FD)= 1和 BatteryStatus (TDA)= 1、表示电池具有"完全放电"和"终端放电警报"、但我无法找到如何在这种情况下使 OperationStatus ()[XDSG]=1、这意味着关闭 DSG_FET。 是否可以进行连接?

    谢谢!

    此致、Danil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Danil

    这不是我想看到的屏幕。 我要看到的屏幕是在您选择测量仪表、然后从菜单中选择 bqz 之前显示的屏幕。

    这将让我知道是否检测到监测计。  

    chem id 是电池的电池模型、电量监测计使用它来预测充电状态。 您需要使用我们的在线工具 gpcchem 来识别您的 chem ID。

    chem id 值是专有的、因此是数据闪存中的私有参数。

    2.当您达到终止电压时、监测计不会关闭负载。 它仅在达到 CUV 阈值时切断放电。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、
    1) I REPEAT:器件检测类似于"1750_0_04"、具有(HWv:0xA1;FWV:0x0004)。

    如果我将"bq27750Firmwarebunder-0.04-windows-installer.exe"存档中的 bqz 文件放入"C:\ti\BatteryManagementStudio\config"–项目"1750_0_04-bq27750.bqz"会在 bqStudio 中自动打开。 但是、如果您要求我可以删除文件并有机会显示该屏幕:



    在恢复文件并显示硬件、固件和化学 ID 的版本后:

     

    2) 2)我从«数据库»中对化学 ID 进行编程、因为我找到了我的电池类型:NCR18650BF。 这是否足够、或者我应该向 TI 发送数据日志?

    3) 3) CUV 保护条件以停止放电。 好的。 谢谢!


    4) 4)编程和创建映像的问题未得到解决。 如果我在左角看到有关问题校验和的红色消息、我是否可以信任 Golden Image? 在创建黄金映像后通信也停止、对吗? 仅在从电路板重新连接所有器件时恢复。 我的包络板之一是停止通信(或终止?) 黄金映像编程后、我之前从器件上传的内容。
    谢谢、Danil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Danil、
    感谢您的分享和熟悉 bqStudio 现在可以自动检测器件。 生成黄金映像时出现的问题可能与您的 chem id 有关。 您能否尝试在不同的 chem id 中进行编程、看看它是否成功编程、然后尝试提取黄金文件、并查看您是否没有丢失通信。 如果成功、则电池的化学 ID 可能存在问题。 如果您确定 chem id 是问题所在,则可以使用我们的 gpcchem 工具来确定另一个与您匹配的紧密 chem id。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx、我将进行测试。 我对身体的保护有疑问:

    "为了保护 DSG FET 体二极管、检测到电流()>电荷时、DSG FET 将始终关闭
    电流、包括 OperationStatus ()[XDSG]= 1时。 同样、为了保护 CHG FET 体二极管、
    电流()≤放电检测电流时(包括何时)、CHG FET 将始终关闭
    OperationStatus ()[xchg]= 1。" -@ 第10页、sluubi6.pdf

    1)在该段中、"FET 将始终闭合"-意味着将启用瞬变("类似闭合开关")? 对吧?

    2) 2)在该"体二极管保护"下、晶体管的真实状态将在"运行状态 A:(BIT1 / Bit2)"上指示?  

    3) 3)在哪里搜索参数:充电检测电流/放电检测电流
    它是 DSG 电流阈值/通道电流热敏电阻(物理地址0x45ee / 0x45fo)吗?


    4) 4)有关设计容量的另一个问题: 计数器具有 limmit 32768 (符号字)。  可能的情况
    将此值扩展到65535 (取消符号字)? 毕竟容量是正值。

    非常感谢。

    此致、Danil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Danil、
    1.是的。
    2.如果晶体管关闭,xdsg 或 xchg 标志将被置位。
    3.是的。
    4.不 这是该监测计可以支持的限制
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx:我使用新板进行测试、结果相同、也请在化学编程和树形黄金映像之前尝试校准-行为不变。 请观看视频、并为我提供解决此问题的建议。

    https://youtu.be/mMwOg7FDyOs

    谢谢你。

    此致、Danil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Danil、

    您能否尝试执行 TI.com 上 GPCCHEM 工具中描述的以下实验?

    这将让您确定最佳的化学 ID 匹配。 您将需要使用 bqStudio 来记录 IVT 寄存器。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang。 我根据"化学 ID 选择工具(GPC)简单指南"制作了数据日志。 结果为报告:

    最佳化学 ID:1576最佳化学 ID 最大 偏差,%:7.33

    所有 ID 的汇总、最大值为 DoD 偏差低于3%

    Chem Id 最大 DOD 误差、%最大 R 偏差、比率

    0 0 0 0

    警告:偏差高于建议水平。 需要为此单元发布新的化学 ID。 请联系您的 TI 代表、将电池送往达拉斯进行表征

    (二

    1) 1)我要提醒您、我使用的是最常用的电池之一:Panasonic NCR18650BM。 在 Chemical_ID 列表中、有许多电池几乎与该名称类似、例如 Panasonic NCR18650B、NCR18650BF 等

    2) 2)另外,当我编程“最佳化学 ID:1576”时,我仍然遇到与以前相同的问题(使用黄金映像和松散通信),没有任何变化。

    谢谢你。

    此致、Danil
    e2e.ti.com/.../ERUN_5F00_Panasonic_5F00_V2.zipe2e.ti.com/.../ERUN_5F00_Panasonic_5F00_V2_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    达尼尔

    很抱歉我迟到了。 在 bq27750上、请将 bqStudio 版本升级到测试版本 V80。 V54在此器件上的黄金编程屏幕存在问题

    请告诉我这是否能解决您的问题。

    谢谢、
    Eric Vos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 最后、必须在2018年12月7日针对 bq27750EVM-837板使用 bqStudio v1.3.x Build 1 (仅用于测试目的)。