This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq28550:参数设置错误

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625381/bq28550-parameter-setting-wrong

器件型号:BQ28550

我们为我们的产品使用 bq28550。 我们在 产品中意外地将 CUV 阈值参数设置为错误、正确设置为0x9c4 (2500)、 但我们根据 BQ28550基准设置0xc409 (50185)、它超出范围、此设置的最大值为3500、我们的产品工作电压范围为3.2V 至4.5V。这种错误的设置似乎不影响我们的正常运行。 那么、该错误设置的实际阈值是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、
    进行更改后、您是否发送了复位命令(0x41)以便也在 RAM 中更新参数?
    谢谢
    Onyx