This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:平衡时间-占空比

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625430/bq40z50-r1-balancing-time---duty-cycle

器件型号:BQ40Z50-R1

平衡时间的计算需要占空比、该占空比在文档中显示为"75% TYP"。 如何确定 BQ 除数的确切占空比是多少、这是可以更改的变量还是固定为75%? 我还看到了一些其他论坛上有关同一器件的帖子、人们在其中提到了66%以外的占空比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这应该是" 75%以外的周期"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Caleb、
    我认为这个数字是硬编码的、不是可配置的。
    Tnx
    Onyx