This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65916:使用 GPIO_1的 RESET_IN、NRESWARM 和 VBUS_SENSE 功能

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65916, AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625606/tps65916-using-reset_in-nreswarm-and-vbus_sense-functions-of-gpio_1

器件型号:TPS65916
主题中讨论的其他器件: AM5718

TPS65916将 RESET_IN、VBUS_SENSE 和 NRESWARM 作为 GPIO_1的次级功能。

我们打算在应用中使用这三个功能、这些功能将使用 TPS65916为 AM5718器件供电。

FPGA 将为 PMIC 和 SoC (AM5718)生成复位信号。 AM5718的 USB 接口应在外设模式下使用、因此需要进行 VBUS 检测。

是否可以使用此 TPS65916 PMIC 器件实现所有这些功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您使用 E2E。 您的主题帖已分配给 TI 内部的专家、专家将尽快回复您的问题以回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    可以同时使用 GPIO_1的不同功能。 该函数由 PRIMARY_REASE_PAD1.GPIO_1寄存器位选择、一次只能设置一个。

    可能不需要 RESET_IN、因为 TPS65916使用 POWERHOLD、可用作 PMIC 的电平敏感型开/关信号。 当 POWERHOLD 为高电平时、PMIC 将打开、当 POWERHOLD 为低电平时、PMIC 将关闭。 如果您有不同的开/关源、则可以将它们与 POWERHOLD 引脚上的外部逻辑组合在一起。

    对于 VBUS_SENSE 和 NRESWARM、您可以考虑在正常情况下使用 GPIO_1=NERSWARM。 然后、当您想要读取 VBUS 状态时、设置 GPIO_1=VBUS_SENSE、读出 VBUS 中断状态以查看它是否为高电平/低电平、然后设置 GPIO_1=NRESWARM。 这将在大部分操作期间为您提供 NERSWARM 功能、并且仅在需要时切换到 VBUS 检测。

    此致、
    Karl