This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910AEVM-583:外部电源开/关控制

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655101/tps65910aevm-583-external-power-on-off-control

器件型号:TPS65910AEVM-583

您好!

我们在设计中使用 TPS65910为 AM335X 处理器供电

现在、我们已将 PWRHOLD 引脚拉至高电平、以便电路板在通电后继续工作

要通过按下外部开/关开关/信号来获得开/关功能,我们应该怎么做?

连接到 AM335X 的"PMIC_INT#"的作用是什么。

我向 PMIC_SLEEP 引脚施加了低电平、但它没有进入睡眠模式。 它是否是所需的操作?

此致

Eby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eby:

    对于通电/断电功能、它将取决于您需要的开关类型。 如果您需要瞬时开关(即手机或笔记本电脑上的按钮)、则 PWRON 引脚应连接到开关。 如果是锁存开关、您可能仍希望使用 PWRHOLD。 如果使用 PWRON、则必须将 PWRHOLD 连接到处理器的 PMIC_PWR_EN 引脚、以便在 tdOINT 内将其置为有效、从而使 PMIC 保持开启状态。 数据表包含很多关于上电条件的信息、选项的图表请见第46页。

    有关 PMIC 的 INT1引脚的详细信息、也可参阅数据表第57页。 处理器可以在中断寄存器中检查它们。

    关于睡眠、您是否清除了所有活动的中断、是否定义了任何资源进入睡眠模式? 有关如何使用睡眠状态的更多详细信息、请参阅第46页。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kevin
    感谢您的澄清