This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 振铃电压电路

Guru**** 2467830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625400/ring-voltage-circuit

您是否有为电话线电路提供振铃电压的解决方案? 我们正在寻找平衡环电压或不平衡环电压解决方案? 我们还需要-48Vdc 的解决方案来在电话线路上提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Luc:

    很抱歉、我们在振铃电压发生器领域没有任何内容。 您是否还需要具有48V 输出的电源? 如果是、您可以提供更多规格、如输入电压、输出电压和电流、效率目标。

    谢谢

    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Petert、

    关于-48Vdc 电路、输入功率应为5V 标称值、输出应为-48Vdc@ 0.3A

    此致、

    吕克