This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:AFE SUV 阈值不起作用和#39;t 不起作用

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625000/bq78350-r1-afe-suv-threshold-doesn-t-work

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、

我的 AFE SUV 阈值不起作用(2000mV)

可能我对永久性故障/启用 PF A 寄存器有问题。

我没有任何对位0和位1的访问。。。 它们是 RSVD、但 BQ78350-R1应用手册指定了用于为 SUV 和 SOV 激活 PF 的位。

您是否知道解决方案、因为我的电池电压在 AFE 配套器件上锁定到1750mV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的器件是否针对使用的电池数量进行了正确配置? 您是否配置了 FET 以响应欠压情况。 请查看 TRM 以了解您的 SUV 的设置
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I'v 在 AFE 电池映射寄存器中正确配置了我的电池。

    但我不知道我可以在哪里配置 FET,因为我想在“已启用 PF A”寄存器(在 TRM 中指定)中进行配置,但对于 BQSTUDIO 中的位0和位1,我有“RSVD”...  

    可能还有其他寄存器设置?

    Loïc μ A