This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:bq78350-R1放电终端

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940EVM, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622649/bq76940evm-bq78350-r1-discharge-termination

器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他器件: BQ78350

是否有办法将 BQ76940EVM 配置为终止放电、即在剩余电量低、SOC 低或任何其他指示灯指示电池即将耗尽时关闭 DSG FET? 还是仅可用于此目的的电池欠压保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    在 EVM 上、您可以使用 GUI 并向 DSG_ON 寄存器发送命令、将其更改为0以打开 DSG FET。 您将需要发送完整的 SYS_CTRL2数据流、例如打开 DSG FET。 通常、您不希望 UV 成为停止 DSG 的主要方法。

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、BQ78350没有"自动"停止 DSG 的方法? 大多数情况下、是否有一个外部控制器会在剩余电量为低时通知 BQ78350关闭 DSG FET?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    我不熟悉 bq78350、它是监测计团队支持的监测计。 我会在监测计论坛上发布任何监测计特定问题。