This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:存储器调试器读取整个 DPWM 寄存器错误

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138064A, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655050/ucd3138a-memory-debugger-read-whole-dpwm-register-error

器件型号:UCD3138A
主题中讨论的其他器件:UCD3138064A

大家好、

 

A 版本芯片(UCD3138A、UCD3138064A) DPWM 头文件(cyclone_DPwM.h)中有一个额外的 rsvd0定义。

               当我们尝试读取整个 DPWM 寄存器时、这个额外的 rsvd0 4字节会导致错误。

 

               

 

 

如果我们读取每一个寄存器(DPWMCTRL0、DPWMCBCLOCATION、DPWMAUTOMID 等)、则没有错误。

祝您调试愉快!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、很好地找到了这个。  还值得一提的是、无论如何、您应该从头文件的末尾删除 rsvd0、这样根本就没有问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ian、

    它已解决。
    谢谢、