This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 热插拔保护

Guru**** 2559410 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623013/hot-swap-protection

主题中讨论的其他器件:LM5116

您好!

我正在我们的器件上寻找一些热插拔输入保护。 目前、我们的产品的工作电压为6V 至100V。 请告诉我是否有我可以尝试的东西。 我们看到现场出现几个故障、器件上出现热插拔问题。  

-Maulik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maulik、

    我们需要一些有关需要保护的内容的其他信息、请参阅。  我们拥有大量的保护器件产品系列,但是您尚未说明产品中需要保护的部件(电源、I/O、总线等);请参阅 :http://www.ti.com/lsds/ti/interface/circuit-protection/circuit-protection-overview.page

    如果您可以提供原理图或带说明的方框图、或许还可以提供出现故障的实际器件、这将有助于我们缩小选择范围。

    在您的服务中、

    ~Leonard  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们看到了微处理器在首次开机时损坏的问题。 通常、我们的产品安装在商用车辆上、例如叉车、牵引车等  我们的产品采用6V 的最小输入电压和100V 的最大输入电压。 最大输入电流大约 为2A。 我们有一个主输入稳压器 LM5116、可提供5.5V 的输出。 然后它被分配到电路板的其他部分。

    如果您需要更多信息、请告诉我。 我想尝试一下是否有任何评估板可用于使用我们的产品对其进行热插拔测试。

    -Maulik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否有更新/建议?

    -Maulik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maulik、

    当您说微处理器损坏时、LM5116是否也会损坏?
    我正在尝试查看电压瞬变的位置。 另一件事是5.5V 至3.3V 的降压稳压器是否具有软启动功能。 否则、3.3V 电源轨上可能会出现电压过冲、从而损坏微处理器

    谢谢
    -Arief