This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:V (VCOM)、C (CPI)的启动序列

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658024/tps65150-start-up-sequence-of-v-vcom-c-cpi

器件型号:TPS65150

您好!

您能告诉我从 V (CPI)到 V (VCOM)的延迟时间吗?
在数据表 P.18图12中、没有延迟时间。
但是、在客户测量结果中、从已连接 V (CPI)到 V (COM)启动有5ms 的延迟。

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ryuji、

    感谢您的申请。 您能否用示波器图证明这一点? 您是否也可以提供原理图(如果您不想分享、您可以通过电子邮件将其发送给我)?

    谢谢你。
    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilona San、

    我将查看原理图和图并与您分享。
    如果您有此延迟时间的典型信息、请分享此信息。

    此致、
    Ryuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ryuji、

    在数据表第30页的图26中、您可以看到 V (VGH)和 V (VCOM)之间没有延迟。
    客户不应使用 V (CPI)、而应使用 V (VGH)。 V (VS)与 V (CPI)之间通过二极管存在直接连接、因此 V (CPI)将与 V (VS)同时启动、但仅在 TD (DLY2)通过后才会切换。 您的客户是否可能将 V (CPI)用作输出而不是 V (VGH)?

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ryuji、

    此问题是否有任何更新?

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brigitte San、

    抱歉。 客户没有回复。
    如果我从客户那里获得了更新、我会告诉您。

    此致、
    Ryuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ryuji、

    非常感谢您提供的信息。 我现在要关闭该主题、只要在下面发布回复(如果该主题由于超时而锁定、则创建新主题)、前提是您听到客户的反馈。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brigitte San、

    感谢您的支持。
    如果我从客户那里获得任何信息、我将回复或创建新主题帖。

    此致、
    Ryuji