This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B63-Q1:TPS7B63-Q1的 WD_EN 操作

Guru**** 2561040 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B63-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657727/tps7b63-q1-the-wd_en-operation-of-tps7b63-q1

器件型号:TPS7B63-Q1

你(们)好

请让我 确认 TPS7B63-Q1的 WD_EN 相关操作。
 7.3.7.5看门狗启用(PG 和 WD_EN)中有以下说明。
如果在 PG 为高电平之前 WD_EN 为低电平、看门狗装置 是否正常工作?
'外部微控制器或数字电路可以应用高或低逻辑信号
WD_EN 引脚以禁用或启用看门狗。 该引脚的低电平输入将打开看门狗、高电平输入将关闭看门狗。"

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生:

    当 PG 为逻辑低电平时、不管/WD_EN 如何、看门狗都被禁用。  PG 转换为逻辑高电平后、看门狗将在/WD_EN 为逻辑高电平时启用、在/WD_EN 为逻辑低电平时禁用。  如果/WD_EN 在 PG 转换为逻辑高电平之前为逻辑低电平、并且/WD_EN 保持逻辑低电平、则看门狗装置将被禁用。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San

    感谢你的答复。
    请允许我另外询问您。

    PG 变为高电平后、WD_EN 是否有从高电平变为低电平的限制时间?

    我的理解是否正确、即使在 WD 初始化期间 WD_EN 像所附的文档一样短时间内处于高电平、看门狗也会启用?

    e2e.ti.com/.../TPS7B63_2D00_Q1.pdf

    此致、
    横田洋三

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生、您好!

    在/WD_EN 转换为逻辑低电平之前、看门狗将保持禁用状态。 当 PG 变为逻辑高电平后必须启用看门狗时、会有时间限制。 如果需要、您可以将看门狗保持禁用状态(/WD_EN 逻辑高电平)。

    正确的做法是、启用看门狗后、即使 WD_EN 暂时变为逻辑高电平、看门狗也应保持启用状态。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan - San

    感谢您的快速响应。
    请告诉我下面的具体时间吗?

    ・WD_EN 暂时变为逻辑高电平以保持看门狗启用的允许时间
    ・PG 变为高电平后、WD_EN 逻辑低电平的限制时间

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生、您好!

    我们没有关于 WD_EN 上的临时高电平可以持续多长时间让看门狗保持启用的特性数据。  如果 WD_EN 长时间为逻辑高电平、则看门狗将在 WD_EN 返回逻辑低电平后重新初始化。

    很抱歉、我之前的回答缺少关键字。   当 PG 变为逻辑高电平后 WD_EN 变为逻辑低电平时、没有时间限制。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。
    让我再问一个问题。
    能否使用随附的文档中的器件 PG 设计 WD_EN 采用低电平逻辑的电路?

    e2e.ti.com/.../TPS7B63_2D00_Q1_6124_.pdf

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生、您好!

    由于 FET 的栅极和 MCU 的 GPIO 都不应消耗大量电流、因此 PG 应能够驱动这两个器件;但是、我怀疑您需要移除图中器件下方的电容器和电阻器。  我们没有尝试过这样的电路、因此我们强烈建议您对电路进行原型设计;但是、只要您移除电容器和电阻器、我们就会希望它能够正常工作。

    非常尊重、

    Ryan