This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS62290:TPS62290 WEBENCH 问题

Guru**** 2558170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62290, TPS62097

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622773/webench-tools-tps62290-tps62290-webench-question

器件型号:TPS62290
Thread 中讨论的其他部件:SwitcherProTPS62097

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好。

我有三个问题。

1:无法对 TPS 62290进行 WEBECH 仿真、

它能够在2017年1月左右进行仿真。

有什么问题吗?

2:在 TPS 62290的 Switcher Pro 仿真结果上。

默认输入的含义是什么(最小正常值。 最大值)?

3:在 TPS 62290的 Switcher Pro 仿真结果上。

计算的最大值是多少。 温度 是什么意思?

绝对温度? 温度升高? (标准编号是什么?)

如果 您有信息、请回复我。

此致

成  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由此给您带来的不便、深表歉意。 现在不再支持 SwitcherPro 工具。 WEBENCH 中的某些器件、如 TPS62290、将 SwitcherPro 用作引擎、也将无法再工作。 您可以在 http://www.ti.com/tool/switcherpro 上尝试使用桌面版本的 SwitcherPro 。但是、我们也不对该工具的桌面版本进行任何更新或支持。 您是出于任何原因专门寻找 TPS62290、还是愿意使用其他满足您要求的 IC?

    此致、
    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amod Vaze-San

    感谢你的答复。

    我已使用桌面版 SwitcherPro。
    但我想使用 WEBENCH 仿真工具来实现 TPS62290DRV。

    如果无法使用 WEBENCH、我将请求您对 TPS62290DRV 进行仿真。

    您能否接受我的请求(TPS62290DRV 仿真)?

    示例:
    输入电压:+5V 输出电压:+1.0V 输出电流:2A
    效率问题
    功耗
    热设计⊿T

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    圣圣

    遗憾的是、由于这是一款相对较旧的器件、因此我们没有从 SwitcherPro 中获得大量信息来为您提供 WEBENCH 中所需的性能分析。 由此给您带来的不便、深表歉意。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    TPS62290不支持2A 电流。 器件型号或设计要求是否存在混淆?

    请改用 TPS62097。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris Glaser-San、您好

    感谢你的答复。

    我必须向你道歉。
    此处显示输入和输出真条件。

    1) 5V 输入电压3.3V 0.6A
    2) 5V 输入电压2.5V 0.1A
    3) 5V 输入电压1.8V 0.5A

    我最喜欢的 TPS62290功能就是这样。
    "强制 PWM"

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amod -San

    在 TPS 62290中、
    了解不能使用 WEBENCH 是否可以?

    没有可以仿真 TPS 62290的环境、
    是否可以理解您不应该使用它?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS62097还具有强制 PWM 功能、可用于所有电源轨。

    可以使用 TPS62290、但它不在 Webench 中。 您可以测量 EVM 的效率和热性能。