This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62743:查看我的原理图。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62743

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624163/tps62743-review-my-schematics

器件型号:TPS62743

大家好、

我附加了 一个文件、该文件是 TPS62743的原理图

VBST:5V/50mA

VDD_M:3.3V/80mA

M_PWR_CTR:1.8V  

适用于可穿戴设备。

尽快查看我的原理图。

此致、

全仁浩。

e2e.ti.com/.../TPS62743_5F00_SCH_5F00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这看起来不错。 在负载点下游的3.3V 电源轨上可能有更多电容器。 否则、C8的直流偏置损耗可能过高(取决于您选择的器件型号)。

    DFE C 系列也很旧。 DFE2012 S 系列是最新的、更小、规格更好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    感谢你的答复。

    请尽快推荐 C8值。

    此致、
    全仁浩。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用类似这样的小外壳尺寸电容器时、打印值/标称值不重要。 相反、工作电压下的有效电容非常重要。 直流偏置在小外壳尺寸中很强。

    请使用 D/S 中所示的 GRM155R60J106ME11以获得良好性能、或将输出端的总电容增加到22uF 标称值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我将为 C8修复"CC0402MRX5R5BB106[CAP 10U M 6.3V 1005 (X5R)]"。 没关系吗?

    此致、

    全仁浩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找不到该电容器的直流偏置图。 您需要尝试它并测试系统是否正常运行。

    最终、客户有责任使用所选组件验证其系统。