This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:OTG 问题

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624927/bq25890-otg-question

器件型号:BQ25890

您好!

我对 OTG 支持的理解是、它可以为外部器件供电。 但是、如果我启用了 OTG 并在 VBUS 上达到5V 电平、那么在移除/连接时如何注意到我。 是由主机监控 USB-OTG 引脚、还是我错过了 BQ25890中的某些支持?

/Mikael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mikael、

    OTG 仅在之后启用

    BATLOWV 以上

    2. VBUS 低于 BAT+VSLEEP (在睡眠模式下)-即 必须 首先移除 VBUS 的电源

    3、使能升压模式操作(OTG 引脚高电平、OTG_CONFIG 位=1)

    4. TS (热敏电阻)引脚上的电压在由升压模式温度监控器配置的范围内

    由 BHOT 和 BCOLD 位提供

    5、升压模式使能延迟30 ms 后

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的计划是使用内置的 OTG-升压来为我的一些使用5V 的电子产品供电(而其中大多数使用3V3)。 这样做是因为我需要检测外部充电器的连接时间、以便能够关闭 OTG 并让电池充电。 但是、由于无法完成此操作、并且我只是意识到 VBUS 可能比5V (9V/12V)高得多、因此我将跳至计划 B (添加我自己的升压转换器)。

    /Mikael