This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381-Q1:需要 TPS65381 + TMS570的参考原理图

Guru**** 2499005 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1, TPS65381-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659937/tps65381-q1-need-the-reference-schematic-of-tps65381-tms570

器件型号:TPS65381-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65381A-Q1

您好!

我想使用 TPS65381作为 TMS570的 PMIC、但我无法搜索有关此组合的任何参考原理图、

请告诉我、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Erik、

    我不确定我们是否有任何专用的 TPS65381参考设计原理图作为 TMS570的 PMIC。 但是,您可以参阅 EVM 用户指南,其中包含 TPS65381的原理图和 BOM。 您可以参阅"将 TPS65381与 Hercules 微控制器连接"应用手册以获取顶级方框图。 然而,我在这方面的专家中也有过机会,如果我们有更多关于这一议题的文件,他将向你作出答复。

    www.ti.com/.../slvu847a.pdf

    www.ti.com/.../spna176a.pdf

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    TI 参考设计 http://www.ti.com/tool/TIDA-00548 包含这两个器件、它使用直流/直流转换器作为内核电源、而不是使用具有外部 FET 的标准 VDD1 LDO 控制器、同时使用 TPS65381A-Q1的 VDD1_SENSE 来监控内核电压轨。  采用 TMS570且需要更少内核电流的较旧设计使用 LDO 控制器、该控制器可从 http://www.ti.com/tool/TIDM-RM46XDRV8301KIT 获取

    另请使用 TPS65381A-Q1产品页面上提供的设计检查列表和数据表、以获取有关如何使用每个稳压器的参考。  电气规格和应用部分概述了每个稳压器的电容、电感和任何串联电阻要求。

    TPS65381A-Q1TPS65381-Q1 在功能上是等效 的、因此 TPS65381-Q1驱动器可与 TPS65381A-Q1器件配合使用。 这些驱动程序是 SafeTI 诊断库(SDL)的一部分、可通过以下链接(免费)获取: www.ti.com/.../safeti_diag_lib

    此致、

    Scott