This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离式+24V 直流至+5V 直流、同步至1MHz

Guru**** 2580435 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5115, UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659845/isolated-24vdc-to-5vdc-with-sync-to-1mhz

主题中讨论的其他器件:LM5115UCC28C43

我正在寻找一款开关稳压器或控制器、该稳压器或控制器能够在+24V 电流为80mA 时调节+5V 电压、并且具有能够同步至1MHz 时钟的同步输入。 或者、+5Vdc 至+5Vdc 也与外部 SYNC 隔离、但将使用333kHz 时钟。 说明:+5至+5可以使用1MHz 或333kHz。

我阅读了多个数据表。 许多没有同步或无法同步到1MHz。

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    感谢您关注 TI 的产品。
    我正在寻找我们的某些产品是否能够满足您的要求。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Scott、
    许多 TI 电源管理 IC 具有外部同步功能。 例如、LM5115具有可与外部信号直接连接的 SYNC 引脚。
    www.ti.com/.../lm5115.pdf
    或 UCC 器件、如 UCC28C43、您可以修改其计时器中的锯齿以与外部信号同步。
    我想您必须弄清楚您需要哪种类型的控制器、单驱动器、双驱动器、电压模式、电流模式、 等等、我们可以从这里开始。
    您可以搜索产品并在特性列中查找频率同步。
    请告诉我这是否有用。
    必应
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、

    我已经尝试过产品搜索表。 如果 Isolated 是一个搜索选项、我无法找到它。 对于低电流、LM5115过于复杂。

    理想情况下是具有外部同步功能的同步内部开关隔离式电流模式转换器。

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Scott、

     您是否曾尝试使用 Flybuck 等其他拓扑?

    http://www.ti.com/ww/en/analogue/power_management/fly_buck_topology/index.html?keyMatch=Flybuck&tisearch=Search-EN-Products&rec=true

    具有集成 MOSFET 的交流/直流隔离式转换器无法进入如此高的频率。

    如果您使用 Flybuck 拓扑、则可以使用常规降压转换器来创建稳压输出、那么应该有足够的解决方案来满足您的要求。

    必应