This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019:电源在加电或加载时发出噪声。

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625576/ucc28019-the-power-supply-makes-noise-when-powered-on-or-loaded

器件型号:UCC28019

    我们 正在尝试使用 UCC28019来替代另一个 PFC 芯片。  调试期间会遇到一些问题。

电源通电或加载时会听到噪音。  我们测量了     输入电流波形、如图所示。

我们确信这不是 浪涌电流。  同时出现电源噪声和波形噪声。

     那么 、有什么 关于   如何 消除噪声的建议呢? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于您未提供原理图或设计要求和测试条件、因此很难知道正在发生什么。
    不过,我可以提出一些建议。
    启动时、PFC 电路将在电感器上需要一个旁路二极管。
    这会对输出电容器进行预充电、从而实现可重复且可靠的启动。
    此外、您还应考虑是否需要 NTC 电阻器来限制 PFC 开始控制之前的初始启动电流。
    最后、我将查看电感器的额定电流。

    希望这对您有所帮助!
    此致
    John